Я из России, английский язык не понимаю

Когда мы вставляем сторонний sub-компонент на схему появляется окно с текстом модели и возможностью включить текст в символ. После этой процедуры, мне кажется, не хватает ещё одного окна в котором предлагалось бы сохранить этот символ в библиотеку или перейти в редактор компонентов.
Такая функция есть в SPlan7. Это конечно не симулятор, но очень удобно.
Можно это как-то донести до разработчика?

  1. Use Google Translate.
  2. Backwards, use Google Chrome, right click:
  3. Your question:

When we insert a third-party sub-component into the diagram, a window appears with the model text and the ability to include text in the symbol. After this procedure, it seems to me that another window is missing in which it would be suggested to save this symbol to the library or go to the component editor.
SPlan7 has such a function. Of course, it is not a simulator, but it is very convenient.
Can this be conveyed to the developer somehow?

In QSPICE, create a new symbol, right-click to insert text and save the symbol to the desired library.
image

image

image

image

Хорошо что отозвались. По вашей методике нужно будет проделать две операции.
1-сначала создать символ и его сохранить.
2- вставить сторонний Subckt в схему, создать на его основе компонент, что то ещё проделать и тогда получим желаемое.
Я же предложил исключить первый пункт и сразу из второго пункта, когда открывается окно как в вашем сообщении перейти в окно с предложением сохранении или редактирования нового символа в библиотеку. Причём сохранить можно просто перетаскиванием в папку библиотеки в левой части окна программы.
Думаю вы можете это попробовать в рисовальщике схем SPlan7. Это очень удобно и просто.
Кроме того таким способом можно сохранять модели из любых открытых схем простым перетягиванием мышки из схемы в библиотеку.
Мы же перетаскиваем компоненты из библиотеки в схему, так почему бы не сделать это возможным в обратную сторону?