Pac5223在drl和drh上输出问题

您好,
根据您的问题描述,现在的现象是配置好了定时器和PWM,但是在开关管的门极上并没有检测到PWM信号。
该问题出现的原因是在代码中缺少功率驱动部分的代码。这会导致驱动部分没有被初始化而无法驱动开关管。
详细代码可以在官网下载pac52xx_example_code_v2.0.0。然后需要在代码中作以下修改:

  1. 在config.h中,头文件选择#include “pac5223.h”
  2. 在config.h中,APP_TEST选择ANALOG_TEST
  3. 在analog_func.h中,ANALOG_APP_TEST选择ANALOG_DRIVER_PWM_OUTPUT_TEST

然后再进行编译下载,即可看到PWM输出。