LNA Designing for DW1000 Channel 2

Our products have DW1000 IC and work on channel 2. I want to design an LNA to increase the distance, but there are discrepancies between the APS004 document shared by Decawave and the proposed LNA design.

Is there anyone who has experience in this subject. Can you help me.

Thank you.

Hi @hmzaykt ,

Could you please point out what are the discrepancies between APS004 and your LNA design?

Kind regards,
Emre

Hello Mr. Emre,

The reference block diagram shared in APS004 is as follows. In this block diagram it is specified to use the “BGB707L7” LNA.

When we examine the application notes document of the specified LNA for UWB, the scheme recommended for 3.5GHz to 6.5GHz is as follows.

I realized a design using these two schemes, but the performance of the LNA is quite poor. I think the problem is caused by the passive components specified in the APS004 document.

Also, for the MASW-007 RF switch recommended in APS004, it says to place 8pF capacitors on the common and switching terminals. Should pins 2,3 and 6 be NC or GND? It is unclear.

Unfortunately, APS004 does not include the complete schematic design. Can you help me with this?

Thank you, have a nice day.

TR

Merhaba Emre Bey,

APS004’te paylaşılan referans blok diyagram aşağıdaki gibidir. Bu blok diyagram da “BGB707L7” LNA kullanın diye belirtmiştir.

Belirtilen LNA’nın, UWB için uygulama notları dokümanını incelediğimizde ise 3,5GHz to 6,5GHz için önerdiği şema aşağıdaki gibidir.

Bu iki şemayı kullanarak bir tasarım gerçekleştirdim. Ancak LNA’nın performansı oldukça kötü çıkmaktadır. Ben sorunun APS004 dokümanında belirtilen pasif komponentlerden kaynaklandığını düşünmekteyim.

Ayrıca APS004’te önerilen MASW-007 RF switch için, ortak uç ve anahtarlma uçlarına 8pF kondansatör yerleştirin demektedir. 2,3 ve 6 numaralı pinleri ise NC mi olmalıdır yoksa GND mi olmalıdır? Belirsizdir.

Ne yazık ki APS004’te tüm şematik tasarımın yer aldığı bir tasarım mevcut değil. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

Teşekkürler, iyi günler.